This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:未使用的引脚

Guru**** 2927830 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC556, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858643/tlc556-unused-pins

器件型号:TLC556
主题中讨论的其他器件: TLC555

您好!  

数据表提到、未使用的输入引脚应连接到"适当的"逻辑电平。 我是否可以知道这些是电气特性下的电压?
由于电压电平不同、是否可以将输入引脚接地?

对于 OUT 和放电引脚、是否可以将其保持悬空?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    该建议适用于正在使用的计时器、但并非所有功能都是必需的。 当不需要 RESET 引脚时、将其连接至 VDD 引脚。 控制引脚是一个输入/输出引脚、可保持悬空或连接到电容器接地以进行噪声滤波。 在某些不需要触发的奇怪情况下、它可以连接到 VDD。 在不需要阈值的奇数情况下、它可以接地。

    如果不需要第二个计时器、那么使用 TLC555更有意义。 如果仍然使用 TLC556、只需将 RESET 接地、并将 TRIG 和 THRES 接地或 VDD。 控制和输出可以断开连接。 放电可以开路或接地。