This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:级联连接

Guru**** 2985600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858138/lmk00306-cascade-connection

器件型号:LMK00306

大家好

如果我们问 LMK00306、您会介意吗?


LMK00306没有输入端接电阻、对吧?
那么 、它在输入端是否需要外部端接电阻?


客户希望使用两个具有级联连接的 LMK00306、如下所示。
示例)时钟输入-> CLKIN ①LMK00306 Clkout -> CLKIN ②LMK00306
在本例 中、它是否在①LMK00306的 Clkout 和②LMK00306的 CLKIN 之间重新生成交流耦合电容?
客户使用 LVDS 格式进行输出。
那么、我们应该参考图33吗?



如果您对 LMK00306的级联连接有一些建议、您能给我们提供吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    右侧、CLKIN 没有内部端接电阻器。

    我们可以将第一个 LMK 的 LVDS 输出直流耦合到第二个 LMK 的 CLKIN。 图29是正确的连接图。