This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858044/lmx2595evm-lmx2595

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

你好,先生

我使用 LMX2595 EVM 生成 GHz 频率。 根据默认配置、它使用片上100MHz 晶体振荡器作为参考。但我想使用外部参考频率、因此 plz 指导我如何禁用片上晶体振荡器、以便可以使用外部参考频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranit、

    如果您有 EVM 用户指南 、SNAU219 (无后缀)、请转至附录 D 以查看使用外部参考时钟的指令。