This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858023/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM

您好、先生、

如何在 LMX2595EVM 中检查同步。 根据 EVM 用户指南、通过将 sysref 引脚保持在高电平、LMX2595EVM 可提供同步脉冲。 高电平表示我应该为 Vcc 提供5V 电压、否则... 以及如何确定输出端的同步脉冲。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    SYSREF 和 SYNC 是两个分离的函数。  

    如果您只想同步多个设备、将它们置于同步模式就足够好了。 在 Cat.2同步中、您可以单击 TICS Pro 中的"切换同步引脚"按钮以生成非定时同步脉冲。 如果它是一个类别 3同步、您需要生成与参考时钟信号相位对齐的同步脉冲。  

    以下视频将帮助您了解同步的操作。

    https://training.ti.com/node/1129244