This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:写入版本号并读取它

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/857357/lmk05318-write-the-version-number-and-read-it

器件型号:LMK05318

大家好、

我们需要仔细检查我们的写入过程是否与数据表列表相同。 可能需要您的善意帮助。 谢谢。

 我们将版本号写入0x000B。

然后将0x00写入 R159

将0x0B 写入 R160

读取 R161

 

但无法获得结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    Derek 稍后会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编程 EEPROM 镜像修订
    1.将所需的配置编程到活动寄存器中(请参阅通用寄存器编程序列)。
    这需要以寄存器映射格式进行寄存器设置。
    2.使用寄存器确认写入 SRAM。
    3.使用直接写入来修改 EERev 来写入 SRAM。
      将0x00写入 R159
      将0x0B 写入 R160
      向 R162写入新的 EERev 值
    4.对 EEPROM 进行编程。

    读回 EERev 值
    方法1、在 POR 或 PDN 切换后、器件加载了新的 EEPROM、直接读取 R11。
    方法2、读取 EEPROM
      将0x00写入 R159
      将0x0B 写入 R160
      读取 R161

    默认 EERev 为0x0