This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:两个器件的相位同步

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/853358/lmx2595-phase-synchronization-of-two-devices

器件型号:LMX2595

根据数据表、可以在相位同步模式下使用倍频器。 LMX2595配置为以下设置:

Fvco = 9000 MHz、

VCO2X_EN ="1"、

Fout = 18000MHz、

FPD = 50MHz、

N = 180、

两个 LMX2595器件安装在单独的 PCB 上、两个器件的输入基准信号都是同步的。 这些器件用于相位同步模式。 使用 MASK_SEED 来消除器件间延迟变化。 现在、之间的温差约为2°C 根据数据表、相对于温度的延迟变化为 +2.5ps/°C 因此、器件之间的延迟变化将为5ps。 由于上述延迟变化、两个输出之间的相位差有多大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、

    延迟变化规格是在没有 VCO2x 的情况下测量的、是在100MHz 输出下测量的。  

    如果在启用 VCO2x 且输出为18GHz 时延迟保持不变、则两个 LMX 之间的延迟变化将为5ps。 也就是说、它们的相位将相差32.4度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复、

    1.启用 VCO2x 后、温度的延迟变化是否相同?

    2.我们的要求是在两个不同的 PCB 上生成18GHz 的频率,这两个 PCB 在上电之间具有恒定的相位差。 这是可行的吗?

    在这种情况下、由于 VCO 输出为9GHz、5ps 延迟引起的相位差将为19.4deg。 在 x2之后、相位差是多少? 应该是一样的……   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、

    1、VCO 2x 使能时没有数据。

    2.根据数据表中图33的流程图,对于1类同步,设备将同相。 对于2类和3类同步、我们需要一个同步脉冲来使它们同相。  

    3.相位差是在射频输出端测量的,因此如果差值为5ps,则相位差为32.4度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以测试启用 VCO2x 时相对于温度的延迟变化? 您能提供结果吗?

    2.根据数据表、传播延迟的温度系数为2.5psec/deg C。器件与器件之间的温度系数容差/变化是多少?

    根据数据表、器件的延迟因器件而异、大约为60ps。 该值是否随时间/年龄而变化?

    4.根据上述答复,"延迟变化规格是在没有 VCO2x 的情况下测量的,是在100MHz 输出时测量的",能否在18GHz 等较高频率下进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、

    这涉及大量工作、我们现在没有带宽来完成。  

    2.我们没有这些数据。

    3.我认为这是可能的,但这种改变应该是小的。 但是、我没有该数据。

    4.我们没有测试设备来测试此频率下的延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的答案不能解决问题、需要进一步关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、

    很抱歉、我们无法提供帮助。 请了解、数据表中的数据是我们目前拥有的唯一数据。