This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:同步

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/857367/lmx2595evm-synchronization

器件型号:LMX2595EVM

我尝试使用三 个 LMX2595EVM 板来生成三个不同的同步时钟输出(2.4GHz、3.25GHz 和4.1GHz)。 我尝试了文件中建议的方法,但没有成功。 同步的初始检查将使所有三个板生成相同的时钟、并查看它们是否已同步、这是在没有成功尝试的情况下进行的。 所有电路板都生成相同的时钟(2.4GHz)、没有任何漂移、但它们不同步。 是否有人可以提供一些经过验证的解决方案、其中包含实现此任务所需的干净连接图和任何 TI 产品的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shriniwas:

    当所有 EVM 在2.4GHz 下工作时、您能否提供您的 TICS Pro 配置?