This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:使用时钟缓冲器传输数据

Guru**** 2532950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/856734/lmk00804b-q1-transferring-data-using-a-clock-buffer

器件型号:LMK00804B-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00804

您好!

我在接口器件论坛中提出了以下问题。 您能就第3点提供建议吗?

(使用时钟缓冲器传输数据是否是一个好主意、因为我需要驱动50欧姆的负载?):

"我的目标是将2.5V 逻辑电平(来自 MAX10 FPGA)转换为1.8V 逻辑、从而驱动50欧姆负载。

这意味着我需要一个能够驱动1.8V/50ohm=36mA 的器件。

我找不到任何能够驱动此类电流的器件、因此我的问题是:

1.您能推荐这样的器件吗?

2.您是否建议使用少量器件(或一个双通道/四通道)。 并联的输入和输出来提高驱动能力? ( 如 https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/437301?Suggested-Logic-Buffer-for-driving-TTL-50-ohm-load 中所述)

是否可以使用时钟缓冲器(如 LMK00804B-Q1)、该缓冲器似乎能够驱动50欧姆负载? "

谢谢!

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请注意 LMK00804在50Ω Ω 负载和1.8V VDDO 时的 VOH 为1.44V。  

    我有几个问题要问你:

    数据速率是多少?

    数据交流电是否平衡?

    LMK00804-Q1是同步缓冲器、如果输入不是连续时钟信号、我不确定是否可以启用输出缓冲器。 我在这里复制了我的同事、他可能会给您更多建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    数据不是交流平衡、它应该传输一个任意数据、因此串行电容器可以阻止其中的一些数据。

    数据速率 不超过100Mbps (50MHz)。

    特定器件不是必须的、问题是是否可以使用时钟缓冲器传输数据。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果输入和输出都可以进行直流耦合、那么是的、时钟缓冲器可以缓冲数据。