This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:小数杂散

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/856755/lmx2572-sub-fractional-spurs

器件型号:LMX2572

大家好、

我的客户正在其 ES 板上评估 LMX2572、他们对次小数杂散有疑问。
当他们评估第2 个 ES 板时、LMX2572的小数杂散比第1个 ES 板的杂散高出约5dB。
它们不会更改 LMX2572和设置的应用、也会使用具有相同设置的 MASK_SEED。
这是一个一般性问题、
Q1:小数杂散是否会因 LMX2572特性、器件间或批次间的变化而变化?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    您是否有其配置、例如相位检测器频率、VCO 频率等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung-San:

    它们的配置如下、

    选项1:5523MHz_190315.txt
    e2e.ti.com/.../5523MHz_5F00_190315.txt

    选项2:5629r25MHz_190315.txt
    e2e.ti.com/.../5629r25MHz_5F00_190315.txt

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    在选项1中、您是指1MHz 和500kHz 杂散吗?

    选项2中的"250kHz 和125kHz 杂散?"

    在这两种情况下、您都可以将分数 DEN 设置为不合理的数字、例如400001234、以消除这些杂散。