你(们)好。
我们使用 TICS Pro 进行设置
Fosc = 260MHz、
倍频器= X2、
PreR = 10、
乘法器=旁路、
R = 1且 FPD = 52MHz。
我们还设置 CPG = 15mA、
N _分频器= 50、
通道_分频器= 2 (SEG1 _ EN)、
Sysref _ DivPre=2、
SYSREF _ DIV = 20
SO RFOutA = 5200 MHz (通过通道_分频器)、
RFOutB = 32.5MHz (Sysref)、FVCO = 10400MHz。
但是、当我使用频谱分析仪查看输出时、我看到大约5100 MHz 的信号和其他杂项信号分量、因此输出似乎不稳定。
是否要设置任何其他参数?