This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1216:CDCLVP1216传播延迟与温度性能间的关系

Guru**** 2817355 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/856305/cdclvp1216-cdclvp1216-propagation-delay-vs-temp-performance

器件型号:CDCLVP1216

大家好、团队、

我需要 CDCLVP1216 传播延迟与温度性能间的关系、如下所示:
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/809200/2994713

请提供 有关传播延迟与温度的测试数据吗?

此致、
Akihsia Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    很遗憾、我无法找到 CDCLVP1216的请求数据。 但是、我能够从设计仿真中找到一些结果。 希望这些信息能有所帮助。

    传播延迟平均值 传播延迟的标准偏差
    温度 -40.0 25.0 125.0 -40 25 125. -40 25 125. -40 25 125. -40 25 125.
    VCC 2.50 2.50 2.50 2.375 2.375 2.375 2.625 2.625 2.625 2.375 2.375 2.375 2.625 2.625 2.625
    SE 2.5V 2.91E-10. 2.89E-10. 2.82E-10. 2.90E-10. 2.88E-10. 2.83E-10. 2.92E-10. 2.90E-10. 2.82E-10. 9.33E-12. 1.13E-11. 1.04E-11. 9.38 E-12. 1.14E-11. 1.13E-11.
    SE 3.3V 2.92E-10. 2.89E-10. 2.79E-10. 2.96E-10. 2.89E-10. 2.82E-10. 2.91E-10. 2.88E-10. 2.84E-10. 1.54E-11. 1.37E-11. 1.21E-11. 9.48E-12. 8.89E-12. 8.76E-12.
    差分2.5V 3.5GHz 2.46E-10. 2.40E-10. 2.34E-10. 2.47E-10. 2.41E-10. 2.35 E-10. 2.46E-10. 2.40E-10. 2.34E-10. 7.23E-12. 4.92E-12. 4.82E-12. 5.06E-12. 4.94E-12. 4.88E-12.
    差动2.5V 1.5GHz 3.28E-10. 3.20E-10. 3.11E-10. 3.27E-10. 3.20E-10. 3.11E-10. 3.28E-10. 3.20E-10. 3.10E-10. 1.01E-11. 9.87E-12. 9.50E-12. 9.97E-12. 9.79E-12. 9.53E-12.

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    感谢您的回答。

    此致、
    Akihisa Tamazaki