This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:时钟输入开关会产生尖峰

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00308EVM, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855589/lmk00308-clock-input-switching-generates-spikes

器件型号:LMK00308
主题中讨论的其他器件: LMK05318

您好!

在时钟输入端有一个慢时钟信号(<10MHz)。 当两个时钟信号都为"低电平"时、就会完成从一个输入到另一个输入的切换。

然后、从 CLKin0切换到 CLKin1并返回会生成一个短整型(10ns…… 20ns)输出端的"高脉冲"。  

这是已知行为吗? 我们可以使用 LMK00308EVAL 板重现此 bahavior。

我在数据表中找不到任何有关开关功能时序行为的信息。  

传播延迟? 无毛刺脉冲? 漂移? 输出信号有效之前的时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    所有差分缓冲器与输入异步、输出在输入开关期间不会静音。 也许这就是我们出现小毛刺脉冲的原因。  

    交流时序规格见修订版 D 数据表的第13页。 LVCMOS 使能到有效时间在第12页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。

    遗憾的是、这不能解决我们在这款 TI 芯片上遇到的问题。

    交流时序规格不包含我们需要拥有的信息! 我已经阅读了数据表。

    我们需要的信息是:

    CLKIN_SEL 至 CLKOUT 有效


    我们进行了一些测量、结果令人震惊。

    在我们自己设计的电路板上、我们在更改选择引脚后大约7ns 后收到该干扰。 输出保持无效的时间约为5ns。

    在另一个电路板(TI 评估板 LMK00308EVM)上、我们在3ns 后测量无效信号。 这个无效状态保持大约20ns。

    因此、我们在选择输入后没有有效信号大约25ns!

    对于3GHz 时钟分配而言、这是一段很长的时间... :-)

    不幸的是,我们没有这种价值的统计经验,也没有最坏情况的考虑。

    这就是我希望从 TI 获得的结果!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    由于 输出没有同步或门控、此器件不用于动态切换输入。 由于切换时输入缓冲器的加电时间和内部偏置、也会有一些延迟。

    对于输入基准源的无毛刺脉冲切换、LMK05318可能是替代器件、因为当它在 DPLL 模式下运行时、它可以在基准输入之间提供无缝转换。

    此致、

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

     

    LMK05318不适用于此应用。

    我们没有实际的时钟信号。 我们有一个占空比不断变化的标记信号。 我们必须始终在关断时软开关这种 PWM 信号。 最重要的是、没有干扰、但没有规格!

     

    那么、是否有人可以指定这种"延迟"?

     

    对于这里有一些延迟和一些延迟的器件、这里有任何行为和任何未定义行为、我不满意...

    数据表没有告诉我切换需要一段时间、也没有告诉我器件只能处理时钟信号、数据表没有告诉我输入的内部偏置延迟...

    也许我们应该只将 TI 数据表用作指南、而不是用作规格表... :-)

    遗憾的是、无法测量最坏情况下的值来保证我们电子产品的功能和稳健性。

    我认为这是供应商的责任。  

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

     我之前提到过、该缓冲器 不适用于 您所描述的系统用例。 此缓冲器上的输入与多模式输出(组 A 或组 B)之间的切换没有同步。 数据表中没有关于输入缓冲器可以实时切换的任何建议或建议、也没有针对此用例对器件进行特性描述。 除了 REFoutEN 引脚特性之外、没有同步。  

    因此,我们不打算指定或保证这种类型的操作,。 我意识到这不是您喜欢的答案。

    我向您提供的信息仅是为了让您了解内部发生的情况、而不是为了提供一些保证或规格。 如果您在 输入缓冲器之间切换、任何 鉴定都需要在系统级别进行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这确实是一个令人失望的答案。

    因此、我将在"E2E 支持论坛"上关闭此帖子、并将联系我们的 FAE 和关键客户经理。

    此致、

    Stefan