This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:LMK04803B 输出问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/856415/lmk04803-lmk04803b-output-question

器件型号:LMK04803

大家好、团队成员

如果输入为200MHz,LMK04803B 能否输出200MHz? 如何设置? 客户尝试输出此频率,但不输出正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果将 VCO2调整为200MHz 的倍数、并且正确设置输出分频器、例如2GHz 除以10、则可以这样做。

    要在双环路模式下使用、VCXO 还必须具有200MHz 输入的整数分频比。

    TICS Pro GUI 可用于设置器件配置。

    此致、

    Liam