This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:基准时钟信号的占空比

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855670/cdcm7005-sp-duty-cycle-of-reference-clock-signal

器件型号:CDCM7005-SP
主题中讨论的其他器件:CDCM7005

我们在设备中实施了 CDCM7005、以生成干净的时钟。 它与外部50MHz 参考时钟同步、并生成一个特别干净的100MHz。 客户告知我们、在最坏情况下、外部时钟的占空比可能为30/70%。 我的问题如下: 知道该信号在进入相位比较器之前由 PLL 控制器分频、还是必须添加外部分频/2级才能为 PLL 控制器提供符合规格的同步时钟、仍然可以使用此时钟操作 CDCM7005。  

提前感谢您的回答。

此致

Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行深入研究、并尽快返回给您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    根据数据表的第7.6节、输入的最坏情况占空比要求为40/60。 所有特性均基于此工作条件和其他所需的工作条件。 如果违反了数据表要求、我们无法提供任何信息。

    此致、

    Hao