This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:CDCE62002

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/854342/cdce62002-cdce62002

器件型号:CDCE62002

您好、我们将 CDCE62002用于恢复时钟抖动清除器。 与开发板一样、我们提供的 LVCMOS 输入为31.4 MHz、但我们看不到任何输出。 您能告诉我们如何解决该问题吗?

开发套件显示:

另一个输入(AUXIN)可以支持频率范围为2MHz 至42MHz 的晶体或高达70MHz 的单端输入(LVCMOS)。CDCE62002 EVM 支持驱动来自非板载5mmx3.2mmSMDcrystal 的 AUXIN 信号。 如果 AUXIN 由 SMA 交替驱动、则必须移除板载晶体、并且 R65应该装配一个0Ω Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在更改输入频率后更改 PLL 设置。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮助您完成设置吗?

    我们也面临同样的问题。 在本例中、我们始终得到147 MHz、PLL 未锁定。

    谢谢、此致

    Joseph George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于线程重复、也要关闭这个。

    此致、
    Hao