This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:AUX IN CAN 接受 LVCMOS 2.5V 电源

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855637/cdce62002-aux-in-can-accepts-lvcmos-2-5v-supply

器件型号:CDCE62002

您好!

我们也遇到了相同的问题。 我们还使用 LVCMOS - 2.5V 至辅助输入。 但频率输出是不同的。

请建议此主题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我将对此进行深入研究、并尽快返回给您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    有三个重复的线程处于打开状态。 我将关闭这个。

    此致、

    Hao