This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:OSCOUT 引脚的性能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855138/cdcm9102-performance-of-oscout-pin

器件型号:CDCM9102

当 OS1=1和 OS2=2时、在 LVPECL 模式下使能 OSCOUT。  在这种情况下、来自 OSCOUT 引脚的时钟信号的性能(占空比、抖动等)是多少?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、  

    OSCOUT 是 LVCMOS 输入格式、它是单端的、不能是 LVPECL。 表3介绍了 OUT0和 OUT1的格式。 表7.5和7.6列出了各种输出格式的性能。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    感谢您的支持。

    根据下表3、要启用 OSCOUT、必须将 OS1和 OS2配置为1和1、但时钟输出配置为 LVPECL 模式。 如果时钟输出被配置为 LVCMOS 模式或 LVDS 模式、OSCOUT 不能使用。 这种理解是否正确?

    至于 OSCOUT 的性能、我应该确认表7.5和7.6中的哪一项? 请澄清我应确认的项目。

    7.5电气特性

      • LVCMOS 输入
      • 晶振特性(XIN)
      • 时钟输出缓冲器(输出模式=LVPECL)
      • 时钟输出缓冲器(输出模式=LVDS)
      • 时钟输出缓冲器(输出模式=LVCMOS)

    7.6时序要求

      • LVCMOS 输出模式
      • LVPECL 输出模式
      • LVDS 输出模式

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    是的、正确。  

    抖动性能可在此处找到:

    占空比和其他交流规格可在表7.5中找到

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    您的意思是 OSCOUT 引脚的抖动规格取决于 OS1和 OS2选择的输出模式吗? 交流规格是否也取决于输出模式?  

    请向您展示"澄清资料"。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我指的是 OUT0和 OUT1。 恐怕 OSCOUT 缓冲器的附加抖动不可用。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    我想知道 OSCOUT 引脚的规格、如下图所示

    我唯一理解的是 OSCOUT 是 LVCMOS 的输出。 至于 OSCOUT 引脚的规格、即使我检查了另一个器件(CDCM6xxx 系列)、我也无法理解。  

    是否有任何 OSCOUT 引脚规格?  

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    恐怕我们没有任何 OSCOUT 输出规格。 它是一个用于输入的简单 LVCMOS 缓冲器、我们不希望它被用作高性能时钟源。

    此致、
    Hao