This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:超级电容器值建议

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855446/bq32002-super-capacitor-value-suggestion

器件型号:BQ32002

你(们)好  

我的客户有兴趣采用该器件实现 RTC 功能。 他们计划在 Vback 处使用超级电容器。 您是否有人建议、为了维持1周和1个月的运行、超级电容器值应该是多少? 如果您有一个图表来显示其他值选项、这将很有帮助。 谢谢

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我会使用 I=C*DV/DT 来估算电池寿命。 您可能会使用软糖因子来计算意外损失。

    我们可以通过对其进行积分来求解该方程。 假设电流是恒定的、结果为 Vf = Vi - i*t/C。

    如果我们需要保证由备用电源供电,那么我们可以在最小备用电源电压 Vf =1.4V 时求解电容。 数据表给出了最大备用电源电流 Iback = 1.5uA。 让我们假设 Vback 从 Vi = 3.3V 开始。

    我们可以在 t = 1周且 t = 1个月时求解 C。 结果是 C = 0.477F 持续1周、C = 2.046F 持续1个月。 使用0.22F 标准值、估算值为77小时。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane

    客户刚刚注意到他们的供应链超级电容器已停产。 还建议备用电池。 您是否可以为此应用推荐合适的可充电电池?

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    CR2032是许多客户使用的纽扣电池。 确保您选择的电池指定为可充电电池。

    此致、
    通道