This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL 放大器;多路复用器(&A)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855994/pll-multiplexer

主题中讨论的其他器件:CDCE6214-Q1

你(们)好

客户正在寻找可通过选择两个时钟源并将其相乘来输出40MHz 的时钟器件、一个时钟源是内部10MHz、另一个时钟源是外部10MHz。

我附加图像。

您是否在 TI 拥有此类器件?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉

    我将更改图像。

    请求选择两个输入并将其乘以40MHz。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们确实有 CDCE6214-Q1等时钟发生器、它们可以接受两个输入并在特定范围内生成任何频率输出。 但它们都需要寄存器编程。

    此致、
    Hao