This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:调优速度

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/853653/lmx2594-tuning-speed

器件型号:LMX2594

团队、  

我的客户有以下问题。

我遇到的问题是,VCO 频带的调谐时间很长,大约在12GHz (大约600us)和13.9GHz (大约300us)之间发生了故障。  这种情况发生在从一个 VCO 调谐到另一个 VCO 时。  我使用的是数据表中的以下建议设置。

 

在11.9至12.1 GHz 之间

VCO_SEL = 4

VCO_DACISET_STRT = 300

VCO_CAPCTRL_STRT = 1

 

任何地方

VCO_SEL = 7

VCO_DACISET_STRT = 300

VCO_CAPCTRL_STRT = 183

 

如果我将 quick_RECAL_EN 位设置为高电平、则12GHz 时的调谐时间会降至约300us、13.9GHz 时降至约50us。  我在数据表中看到,Quick_RECAL_EN 不应在11.9至12.1 GHz 之间完成。  您能否提供更多相关信息?  该位是我唯一找到的加快速度的方法。  也许您还有其他一些建议可供我尝试加快这些速度。

 此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请举一个例子。  

    例如、从 xxGHz 到 yyGHz。  

    此外、OSCin freq、FPD freq 等配置是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是否有客户的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    我刚才看到这个响应来自另一个通道:

    在 vco4和5之间、有一个区域必须强制它选择5、但校准选择4。  如果您不这样做,则可能会在温度过高时锁定失败

    因此,如果您按照数据表中的方法设置4,VCO 首先尝试4,但这是在一个间隙中,因此它会恢复到5,该值具有更多的调谐范围以应对频率漂移

    要加快锁定时间、您可以

    1. 选择您的方法、但在极端情况下、如果不进行重校准、可能无法在温度范围内保持锁定

    2. 对于单个部件,请读回此范围中的设置,并在完全辅助的情况下强制执行此操作。  但是、这必须针对每个部件单独完成

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    没错。 那么、它有什么帮助吗?