团队、
我的客户有以下问题。
我遇到的问题是,VCO 频带的调谐时间很长,大约在12GHz (大约600us)和13.9GHz (大约300us)之间发生了故障。 这种情况发生在从一个 VCO 调谐到另一个 VCO 时。 我使用的是数据表中的以下建议设置。
在11.9至12.1 GHz 之间
VCO_SEL = 4
VCO_DACISET_STRT = 300
VCO_CAPCTRL_STRT = 1
任何地方
VCO_SEL = 7
VCO_DACISET_STRT = 300
VCO_CAPCTRL_STRT = 183
如果我将 quick_RECAL_EN 位设置为高电平、则12GHz 时的调谐时间会降至约300us、13.9GHz 时降至约50us。 我在数据表中看到,Quick_RECAL_EN 不应在11.9至12.1 GHz 之间完成。 您能否提供更多相关信息? 该位是我唯一找到的加快速度的方法。 也许您还有其他一些建议可供我尝试加快这些速度。
此致、
Aaron