我们的设计使用10个 LMX2594来生成10通道同相50~100MHz 信号。
当同步脉冲输入这些 LMX2594并使其进入相位同步模式,我们通过频谱分析仪测量输出信号波形、并在频谱中发现10kHz 杂散。但如果我们禁用相位同步模式、则频谱中没有杂散。 10kHz squrious 的频谱波形如下:
寄存器设置信息位于 μ:以下
所有113个寄存器均已根据表23进行设置。 数据表中的完整寄存器映射。
N 分频器设置:小数分母=2^23-1、reg11=bb0028、相位检测器频率=50MHz。
输入频率:reg17= 0x11012c、reg20=0x14c848、reg78=0x4e0003、reg31=0x1f43ec、
n 值设置:reg34= 0x220000、reg36=0x240030;
通道分频器设置:reg45= 0x2dc0df、reg75=0x4b0b40;
调制器阶数:二阶、reg44=0x2c1fa2;
同步使能:reg0=0x0641C、reg58=0x3a0001。
我们需要您对此问题进行分析。LMX2594 SYNC 是否有任何不正确的应用?如果应用正常、如何消除频谱中的杂散?
附件是所有113个寄存器设置、供参考。