This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:时钟放大器;计时论坛

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/854688/lmx2594-clock-timing-forum

器件型号:LMX2594

我们的设计使用10个 LMX2594来生成10通道同相50~100MHz 信号。

当同步脉冲输入这些 LMX2594并使其进入相位同步模式,我们通过频谱分析仪测量输出信号波形、并在频谱中发现10kHz 杂散。但如果我们禁用相位同步模式、则频谱中没有杂散。 10kHz squrious 的频谱波形如下:

寄存器设置信息位于 μ:以下

所有113个寄存器均已根据表23进行设置。 数据表中的完整寄存器映射。

N 分频器设置:小数分母=2^23-1、reg11=bb0028、相位检测器频率=50MHz。

输入频率:reg17= 0x11012c、reg20=0x14c848、reg78=0x4e0003、reg31=0x1f43ec、

n 值设置:reg34= 0x220000、reg36=0x240030;

通道分频器设置:reg45= 0x2dc0df、reg75=0x4b0b40;

调制器阶数:二阶、reg44=0x2c1fa2;

同步使能:reg0=0x0641C、reg58=0x3a0001。

我们需要您对此问题进行分析。LMX2594 SYNC 是否有任何不正确的应用?如果应用正常、如何消除频谱中的杂散?

附件是所有113个寄存器设置、供参考。

e2e.ti.com/.../LMX2594-register-config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    您是否在整数通道中获得了10kHz 杂散? 例如、当输出为50MHz 时。

    杂散是否始终出现在10kHz、而不考虑输出频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    我刚刚选中、在我的设置中看不到任何10kHz 杂散。