This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:计时电路

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/854430/lm555-timing-circuit

器件型号:LM555

我在准备新电路之前看到是否已经存在电路。 这是一个定时电路、它将打开多达八个不同的区域。 每个区域需要5V/1.4A 至5V/11A。 我已经有一个5V 电源、能够为全部8个区域供电。 我将使用继电器或其他设备断开这些区域、详情如下。 在下面的示例中、未使用一个区域。

 

所有7个区段将同时打开、然后再打开

  • 区域1将在开启2分钟后关闭
  • 区域2将在打开5分钟后关闭
  • 区域3将在打开10分钟后关闭
  • 区域4和5在打开20分钟后将关闭
  • 区域6和区域7在打开30分钟后将关闭

 

上述时间为近似值。 最好使用可变电阻器(POT)、尽可能灵活地调节所有时间。 例如、不是在2、5、10、20、20和20的 30和30分钟、最好调整旋钮、以便区域打开1、2.5、5、10、10、10、 15分钟和15分钟。 一个区域最长的打开时间为30分钟。

 

LM555计时器可以正常工作、但我想知道我是否需要其中的8个计时器、或者是否存在更简单的器件。 我不想使用任何软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    一个计时器可以在 CD4040的帮助下对计时器时钟进行分频、并具有更小计时组件的优势。 如果2分钟可以是2.5分钟、则所有内容都排得很好。 使计时器以1.71Hz 的频率自由运行、并将计时器输出馈入 CD4040的时钟输入。 您还需要为每个时间长度(共5个)选择一个锁存门。逻辑应用支持团队可以为您挑选一个锁存门。  

    在一个周期开始之前、CD4040复位高电平有效、并且所有锁存器复位。
    在周期开始时、将 CD4040复位低电平无效并释放锁存器上的 RESET。  

    Q9输出将在2.5分钟后变为高电平、使用该输出设置2.5分钟锁存以关闭这些区域。

    Q10输出将在5分钟后变为高电平、使用该输出可设置5分钟锁存以关闭这些区域。

    Q11输出将在10分钟后变为高电平、使用该输出可设置10分钟锁存以关闭这些区域。

    Q12输出将在20分钟后变为高电平、使用该输出可设置20分钟锁存器以关闭这些区域。

    30分钟后、Q11和 Q12都将处于高电平、并设置30分钟锁存器以关闭这些区域。  (不要太快、这是一个纹波计数器)  

    如果您真的需要2分钟、则可以使用逻辑与[Q7、Q8]达1.88分钟、或使用逻辑与[Q5、Q7、Q8]达2.03分钟。

    如果这听起来不错、您可以为 CD4040启动新帖子、并参考此帖子以获取有关和和锁存功能的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、我非常感谢您的观看。  我将更深入地探究细节、并让您或逻辑团队知道我是否有更多问题。

    Tom Relling