This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:单端输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855127/lmx2594-single-ended-output

器件型号:LMX2594

使用单端输出时、数据表显示"未使用的端接负载为50 Ω。" 在注释2中。  对于 P 侧还是 M 侧是端接、是否有任何建议或限制?  如果我们可以终止 RFoutAP 并使用 RFoutAM、这将使我们的布局更好。

谢谢

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    端接哪一侧没有限制、如果只使用 M、则终止 P