This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LMX2572:使用微控制器或 Arduino 进行 lmx2572编程

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855043/compiler-lmx2572-lmx2572-programming-using-microcontroller-or-arduino

器件型号:LMX2572

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

这是 omsainath、我的查询是如何使用 Arduino 或任何其他微控制器在自动斜坡模式下对 lmx2572进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omsainath、

    恐怕我们不支持任何微处理器软件代码开发。 我建议您在 MCU 论坛上发帖。

    请使用 TICS Pro 生成所有寄存器值、然后导出这些值以进行软件编程。

    另请阅读 EVM 用户指南、了解如何设置自动斜升。