This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:斜坡补偿

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/854291/lmx2572-ramp-genaration

器件型号:LMX2572

您好!  

是否有任何详细的描述手册来了解如何在 LMX2572中生成自动斜升? 此外、可以生成的最小和最大斜坡频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya、

    请查看 EVM 用户指南、此处提供了一个示例。  

    对于没有校准的线性斜坡、斜坡范围非常有限、可能接近或低于100MHz。

    校准后、CHDIV=1时、斜升范围为3.2GHz 至6.4GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的澄清。 此外、您能否告诉我在自动斜升模式下运行时如何更改频率步长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我的意思是-如何在自动斜坡模式下使用适用于 LMX2572 PLL 的 TICS Pro 查找/修复扫描速率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya、

    在自动斜坡模式下、频率将每隔一个相位检测器周期递增一次。 例如、如果 FPD = 50MHz、则频率将每20ns 斜升一次。 如果您要以100µs μ s 为单位完成斜坡(假设此处可以使用线性斜坡)、则将有5000个斜坡。 如果频率斜升范围为200MHz、则每个斜升将递增40kHz。  

    LMX2572可能无法实现200MHz 线性斜坡、因此我们需要在斜坡期间插入 VCO 校准。 因此、实际斜坡时间长于100µs μ s。