请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 大家好、
快速向您提问、如果我们使用 CLKIN0作为同步输入、我们是否仍然可以使用它来触发 SYSREF 脉冲发生器并用于 SYSREF 请求? 或者、是否需要为此使用 SYNC 引脚。 我们是否有任何有助于解决此问题的配套资料或快速文档?
谢谢、
啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
快速向您提问、如果我们使用 CLKIN0作为同步输入、我们是否仍然可以使用它来触发 SYSREF 脉冲发生器并用于 SYSREF 请求? 或者、是否需要为此使用 SYNC 引脚。 我们是否有任何有助于解决此问题的配套资料或快速文档?
谢谢、
啊