This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:SYNC / SYSREF 请求

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/854496/lmk04832-sync-sysref-requests

器件型号:LMK04832

大家好、

快速向您提问、如果我们使用 CLKIN0作为同步输入、我们是否仍然可以使用它来触发 SYSREF 脉冲发生器并用于 SYSREF 请求? 或者、是否需要为此使用 SYNC 引脚。 我们是否有任何有助于解决此问题的配套资料或快速文档?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有同步输入或 SPI 可用于触发 SYSREF 脉冲发生器。  表1. 和第8.3.3.2节是查找 SYSREF 模式详细信息的最佳位置。

    此致、