This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:有效 DONE 信号的要求是什么?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/853111/tpl5010-what-are-the-requirements-for-a-valid-done-signal

器件型号:TPL5010

对于与低电平高电平转换的上升时间相关的有效 DONE 信号有哪些要求?

如果 DONE 信号保持高电平的时间比唤醒时间长、是否会发出 RST 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    根据数据表、只要 DONE 信号的上升沿发生在下一个唤醒信号之前至少20ms、且其脉冲宽度大于100ns、就应该正常。 与20ms 相比、正常信号的上升沿应该可以忽略不计。 例如、转换率低至0.1V/ns 时、3.3V 电平下的上升沿为33ns、与20ms 相比、该值仍然非常小。 因此上升时间不应成为任何问题。  

    根据数据表、仅需要 DONE 信号的上升沿、因此在下一个唤醒信号之后是否保持高电平无关紧要。

    此致、  

    Hao