This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:[CDCE62002]一些返回不同 EEPROM 寄存器值的器件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/853082/cdce62002-cdce62002-some-device-that-return-different-eeprom-register-value

器件型号:CDCE62002

我在​​使用 CDCE62002的总共48个器件中将设置值写入 EEPROM。
为了验证所有这些值是否都设置为正确的值、我们读取 EEPROM 寄存器0x01。
但是、我很困惑、48个单元中有7个输出不同的寄存器值。

7在48个单元中、寄存器0x01的位31 (MSB)为"0"
对于其余41个单元、寄存器0x01的位31 (MSB)为"1"

​​读取的特定寄存器值如下。
(十六进制) 83810001...48 中的41
(十六进制) 03810001...   48人中有7人

CDCE62002返回不同的寄存器值、
彼此的运行没有差异、它在输出模式和设置的输出频率下正常运行。

我测量了波形以消除硬件故障的可能性。

但是、波形质量或时序没有问题、您可以看到 CDCE62002返回的位不同。

​​为什么各器件之间的 Bit31值不同?
我们是否需要处理位31的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法准确地找到位31的作用、但根据数据表、这显然是一个只读位、您无需担心:

    位27是位31、因为最低有效位4是地址位。

    此致、

    Hao