主题中讨论的其他器件: LMK04208
我尝试在安装在 Xilinx/AMD ZCU111评估板上的两个 LMX2594芯片的输出端同步时钟相位。
默认情况下、它们在输入端具有122.88MHz 信号。 我希望在其输出端创建具有恒定相位关系的稳定3072MHz 时钟信号。
根据文档、时钟处于类别1、设置 VCO_PHASE_SYNC=1应执行同步两个 LMX2594合成器相位的任务。
问题在于、对于3072MHz (以及我尝试过的任何其他输出时钟)、芯片的 PLL 无法锁定、并且时钟显然有故障。 当 VCO_PHASE_SYNC=0时、锁定没有问题。
工作配置- VCO_PHASE_SYNC=0:

配置故障- VCO_PHASE_SYNC=1、导致无锁定:

在第二种情况下(VCO_PHASE_SYNC=1)、如果 LMX2594无法锁定、可能会出现什么问题?