This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:请求查看原理图

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, ADC32J25EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1166219/lmk04828-request-for-schematic-review

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC32J25EVM

您好!

我想回顾一下我们的原理图。

该设计包含 LMK04828、可支持 ADC32J25IRGZT 和 Xilinx FPGA。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    请附上您的原理图、以便我们为您提供帮助。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FIBERSENSE_5F00_V1P07.pdf

    尊敬的 Andrea:

    LMK04828电路位于表18中。

    •  在表15中为 ADC32J25IRGZT 提供时钟
      • DACCLKP/N:160MHz
      • SYSREFP/N:8MHz
    • 为 FPGA 提供 JESD204B 时钟
      • MGTREFCLK0P/N:3.2GHz (我们是否需要为 JESD204B 提供线路速率?)
      • FPGACLKP/N:160MHz

    问题

    • LMK04828是否适合频率规划?
    • 时钟输入应使用什么频率?
    • 在我们决定频率计划后、我假设 TICS Pro 可用于计算各种配置

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    由于您尝试从器件输出3.2GHz 信号、因此 LMK04828不会为您提供足够的频率范围来获得该输出。 但是、 使用 VCO1作为内部 VCO 时、LMK04832的频率最高可达3255MHz。 在这里、您可以为160MHz 输出频率设置分频器值20、为8MHz SYSREF 输出频率设置分频器值400、为3.2GHz 输出频率设置分频器值1。 此外、您无需提供线路速率、SYSREF 频率(给出为8MHz)就足够了。

    输入频率、这取决于您的应用。 驱动 LMK04828的是什么? 不同的应用具有不同的输出 频率、这些频率将成为我们系统的输入。 此外、如果您在 LMK 之前没有之前的器件说明、则可以在符合数据表规格的情况下使用任何输入频率。

    告诉我您使用的输入频率后、我们可以继续操作、并按照您所述完成 TICS Pro。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    查看 FPGA 的 JESD 配置后、参考时钟可以是80、160或320 MHz。  FPGA 中的 PLL 将使其速率高达3.2Gbps。  话虽如此、您能否提供时钟方案?  我想我们可以使用20MHz 或32MHz TCXO。  感谢您在 TICS Pro 上的帮助。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    没错。 通常、对于符合 JESD204B 标准的时钟、FPGA 需要低频(FPGA REFCLK / CORECLK 在100MHz 以内)、并且应该能够使用 LMK04828生成低频。  

    对于整数时钟输出频率(SYSREF - 8MHz、 DACCLKP/N - 160MHz、 FPGACLKP/N - 160MHz 和 MGTREFCLK0P/N - 80/16/320MHz)、LMK04828内部 VCO 应是这些频率的 LCM、并且可以选择2.4GHz 的 VCO。 为了获得更好的相位噪声/抖动性能、相位检测器频率应更高。 因此、需要将现有的122.88MHz VCXO 替换为整数频率 VCXO、例如100MHz/160MHz。

    随附 TICS Pro 配置文件 FYR。

    e2e.ti.com/.../8272.LMK04828.tcs

    有关 LMK04828原理图、请参阅 以下反馈:

    1)应遵循数据表第10.6节中的电源部分指南并基于 LMK04828EVM 用户指南。

    OSCin 输入需要 LVPECL 输入信号的100欧姆差分端接。 因此、可以在 C183/C184之前保持100欧姆电阻、并在 R138/R141之后插入相同的电容、以隔离共模电压变化。

    SYSREFOUT 信号应来自奇数时钟输出(SDCLKoutX)。

    4、如果 MGTREFCLK0P 和 FPGACLKP 的频率与 DCLKou0和 SDCLKout1相同、则应该可以、否则将这些时钟更改为不同的 DCLKout。

    5.对于 LVDS 输出,如果 FPGA 具有内部100欧姆阻抗,则需要提供560欧姆,否则保持100欧姆。

     CLK_TX 和 CLK_RX 的时钟频率和输出格式是什么? 如果两个频率相同、则其效果会更改为其他 DCLKout。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    我决定输入时钟和 VCXO 使用40MHz。  决定40MHz VCXO 的原因在于成本、对于80MHz 及更高频率、成本往往会大幅增加。  在 TICS Pro 中、我能够生成2400MHz VCO。   

    从那里、我能够生成 ADC 和 DAC 时钟以及用于 PCIe 的100MHz。

    pdf 中对配置进行了说明。  

    此外还随附了 TICS Pro 配置文件。

    您能否查看滤波器设计"C1"(C143)、"C2"(C144)和"R2"(R121)?

    e2e.ti.com/.../config_5F00_lmk04828.pdf

    e2e.ti.com/.../40M.LMK04828.tcs

    1. 我已经查看了电源设计、它与第10.6节一致。  作为参考、此设计基于我之前的开发成果、支持成功的 JESD204B。   
    2. 对于40MHz VCXO、我发现的所有 VCXO 都具有单端 CMO 输出。  因此、我遵循了第10.3.2节(使用单端源驱动 CLKIN 和 OSCin 引脚)。  我对 CLKIN1p 使用了相同的方法。  我假设我要使用 CLKIN1p 与 CLKIN0p 作为主时钟源。
    3. SYSREF 现在位于 SDCLKOUT3 (8MHz)上。
    4. 我更新了多个独立时钟以进入 FPGA。   
    5. 我遵循了在发送器侧使用560欧姆的建议、并在 FPGA 侧添加了0.1uF、假设我们将使用100欧姆内部端接、这是一个有效的假设。
    6. 我将 DCLKouts 用于其他 FPGA 时钟。

    谢谢、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../FIBERSENSE_5F00_V1P10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    阿吉特应该很快回来。 如果没有、我将回送并为您提供帮助。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您的频率规划看起来不错、似乎您在双 PLL 模式下使用板载基准(CLKin1)或 CLKin0 (J16)的外部基准运行 LMK04828。 所有输入基准引脚端接都很好。

    借助40MHz VCXO、您可以在路径中使用倍频器保持 PLL2相位检测器频率80MHz、这将有助于提高整体相位噪声/抖动性能。 在 PLLatinum Sim 工具中、您可以导入 VCXO 数据并进行仿真、从而获得包括 VCXO 在内的性能。


    我 看不到 FPGA 的 SYSREF 输出。 通常、对于符合 JESD204B 标准的时钟、FPGA 还需要 SYSREF 输入。 请确保在 FPGA 方面、如有需要、也应包括此内容。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    首先是 TICS Pro 和 PLLatium SIM 文件。

    我相信他们符合您的建议。

    • 80MHz 的相位检测器
    • 环路滤波器以匹配建议值
    • 为 FPGA SYSREF 和 PCIe (FPGA 和 CPU)添加了时钟。  

    如果您发现任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../40M.LMK04828b.tcs

    e2e.ti.com/.../TICS-Pro-_2600_-PLLatium.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TICS Pro 配置文件看起来不错、但您可以启用同步功能来重置时钟分频器、使其之间的所有输出保持一致/确定性延迟。 一旦 PLL2被锁定(SYNC_PLL2_DLD -> 1)、将 SYSREF_MUX 保持在"正常同步"模式和 SYNC_DISx/SYNC_DISSYSREF -> 0、就会发生同步事件。 一旦、分频器在锁定 PLL2后复位、连续更改 SYSREF_MUX (建立 JESD 链路后、关闭 SYSREF 以避免 DCLK 上的 SYSREF 杂散)和  SYNC_DISx/SYNC_DISSYSREF -> 1。

    e2e.ti.com/.../LMK04828b_5F00_updated_5F00_SYNC.tcs

    对于 噪声敏感型时钟、我建议使用来自不同时钟组的这些时钟、这样输出时钟之间的串扰将更少(就像 CLK 组1中的 ADC 时钟一样)。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    再次感谢您提供的详细反馈。  我比较了两个 TICS Pro 配置文件、以了解差异。   

    构建电路板时、我将使用您的配置文件。

    至于时钟组、顺便说一下、ADC 时钟位于其自己的时钟组1中。  

    对于我们的应用、DAC 旨在生成振幅由用户控制的方波。  因此它对噪声不是很敏感。

    如果您看到任何其他问题,请告诉我,环路滤波器、输入时钟电路、LVDS/LVPECL 电容器/电阻器...

    如果一切正常、我们现在可以关闭此案例。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、您获得的2400MHz VCO0略有不同

    N 分频器设置为100

    PLL1相位检测器频率为0.4MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    从原理图中可以看出、SDCLKout5已打开、但 TICS Pro 设置显示了 FPGA SYSREF。 您需要更新 FPGA SYSREF 输出的原理图。 与(SDCLKout9) PCIe 时钟到 CPU 类似。

    关于 PLL1相位检测器频率、只需修改整数频率的 R/N 分频器即可。 之前它是十进制的0.3333333、无论如何它无关紧要、并且可在编程期间进行更改。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    抱歉。   

    这是更新后的原理图。

    您能评论吗?

    谢谢、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../fibersense_5F00_v1p15.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    对于 FPGA 时钟、我认为所有端接看起来都很好、并且配置为 LVDS 输出。

    关于 ADC 时钟输入、我相信您应该关注/回顾一下 ADC 方面的内容。 这意味着、LMK04828应满足输出摆幅和共模电压(对于直流耦合)。

    ADC32J25EVM 原理图:

     现在、您已经在交流中配置了 SYSREF 并与 LVDS 耦合、但它可能不支持振幅要求。 我认为、您应该根据 EVM 原理图更改输出端接、如果是交流耦合或直流耦合 SYSREF 选项、则继续操作。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    再次感谢您的反馈。

    请查看更新的原理图。

    e2e.ti.com/.../FIBERSENSE_5F00_V1P16.pdf

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    原理图看起来不错。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    再次感谢您的支持

    我将在测试电路板后通知您。

    此致、

    Andrew