This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:VCO 内核

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786448/lmx2594evm-vco-core

器件型号:LMX2594EVM

您好!

我对有关 VCO 内核范围的信息有疑问(表6)。 当我获得校准以获得8500 MHz 信号时、读回寄存器(R110)会指示我选择的 VCO 为 n°2。 然而、根据表6、它应该为 n°1。 数据表中是否存在错误?

提前感谢您、

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    每个 VCO 内核的频率范围都无法急剧削减。 每个 VCO 内核将与相邻内核发生一定数量的频率重叠。 8500MHz 位于两个 VCO 内核的边界、VCO1和 VCO2均可支持该频率。 自动校准将选择合适的 VCO 以实现最佳性能。 由于零件间差异、某些零件可能使用 VCO1、而其他零件使用 VCO2。