This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:要求 LM555提供边缘检测和延迟融合 IC

Guru**** 2794625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786221/lm555-asking-for-the-edge-detection-and-delay-fucntion-ic-by-lm555

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件:SN74AHC123A

大家好、
客户正在寻找边缘检测和延迟功能 IC。 (不只是休息 IC)
当高电平到低电平或低电平到高电平时、客户的信号将始终保持高电平或低电平、事件 CAN 输出触发信号大约20ms 的延迟时间。

您是否会为此推荐合适的解决方案? LM55如何实现此功能?

这是信号和触发信号

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    555计时器可以使用这种轻微仿真的电路在两个边沿触发。 VG1是输入、OUT 是输出。

    VDD 为5V、但可以更改。 如果输入电平与 VDD 不匹配、则需要进行一些返工。   

    e2e.ti.com/.../TLC555-Trigger-both-edges.TSC

    另一种选择是比较简单的双芯片解决方案。 使用双一次性计时器 SN74AHC123A (或任何其他123)。  使用一个计时器设置在输入变为高电平时触发、另一个计时器用于输入变为低电平。 最后一步是将两个输出"或"为单个输出。