This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 Si51214-A1FAGMR (两路输出工厂可编程时钟发生器)的 P2P 解决方案

Guru**** 2811745 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS502, CDCS503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786106/p2p-solution-with-si51214-a1fagmr-two-output-factory-programmable-clock-generator

主题中讨论的其他器件:CDCS502CDCS503

您好、先生、  

我的客户正在调查 用于 AIO 项目的 Si51214-A1FAMMR (两个输出工厂可编程时钟发生器)。  

需要 P2P、请建议使用。  

如果我们没有、请推荐最合适的一个、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前不提供 P2P 替代方案、但您可能对 CDCS502/CDCS503感兴趣

    此致、
    通道