This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:建议的最小电源电压

Guru**** 2594690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/784379/bq32000-recommended-min-supply-voltage

器件型号:BQ32000

尊敬的团队:

我的客户希望为 bq32000提供具有2%输出电压容差的3V 输出 LDO。 数据表中给出了最小建议电源电压为3V。 在这种情况下、您是否认为可以使用该器件?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caglar 您好、

    数据表中添加了强调...

    7.3.2 VBACK 切换
    bq32000有一个内部切换电路、当主电源引脚 VCC 的电压下降至低于一个最小阈值时、此电路使得器件从主电源切换至备用电源。 VBACK 切换电路使用源自片上带隙基准的内部基准电压 VREF;VREF 约为2.8V。当 VCC 小于 VBACK 或 VREF 的较小值时、器件切换到 VBACK 电源。 同样、当 VCC 大于 VBACK 或 VREF 时、器件会切换到 VCC 电源。

    但是...

    8.2.2.3使用备份电源
    为了使 bq32000实现电气特性中指定的低备用电源电流
    在发生每一个总功率损耗情况后、VCC 引脚必须被初始化。 初始化是通过为 VCC 上电实现的
    在连接备用电源后、电压介于3V 至3.6V 之间至少立即持续1ms。 VCC 为0
    在连接备用电源时通电、则来自 VBACK 的预期泄漏电流将会很大
    大于指定值。

    条件2。 VCC 现已降至2V (VBACK > VCC)。 在此模式下、I2C 通信暂停。
    但是、内部计时寄存器将保持完整的功能运行和准确度
    在 RTC 从 VBACK 切换到 VCC 电源1秒后、控制器可进行可靠读取。

    ----

    因此、正如牛奶在到期时不会遇到瞬时状态变化一样、在具有3.0V 限制的器件上使用具有2%误差的3V LDO 并不意味着由于裕度而立即无法工作。  但是、如果您使用3.0V +/- 2%的电压运行、则如果器件不能按数据表中的指定工作、您将自行操作。

    读出以上内容后、IC 似乎有2.8V 的阈值做出决策。  这种情况的潜在影响似乎是(1)切换到 Vback 电源、以及(2)器件无法初始化、因为它在1ms 后需要 Vcc。  基于最后一个示例、切换 Vback 时数据似乎不会发生任何损坏。  但与2.8V 阈值相关的决策将具有0.06V 的裕度。  我不确定该带隙阈值的分布是什么、或者是否有其他我不知道的东西。

    这是我从阅读数据表中得出的评估结果。  因此、虽然我认为这可能是可行的、但如果在数据表规格之外运行、如果出现某些问题、您将自行承担。  目前、我没有进一步的数据可以根据数据表进行此评论。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    谢谢! 在本例中、决定使用专用 LDO 为 bq32000供电。

    此致、

    Caglar