This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:有关 LVPECL 单端输入的直流和交流电路的问题

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785352/lmk00301-question-about-dc-and-ac-circuit-for-lvpecl-single-ended-input

器件型号:LMK00301

大家好、

       我的客户希望使用 LVPECL 单端 作为 LMK00301 输入、您能否帮助提供直流和交流输入电路、包括建议的电容和电阻值? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhengquan、

    合并了数据表图38和图25。

    图38显示了驱动50欧姆负载的交流耦合 LVPECL 输出。 这就是我希望客户的 LVPECL 输出看起来的样子。

    图25显示了驱动 LMK00301的交流耦合 CMOS 输入信号。 但是、您在该图中看到的50欧姆接地是图38中的50欧姆负载。

    0.1uF 通常是用于交流耦合的非常好的电容器值。 但是、对于较低的频率、您可能会考虑较大的值、尤其是在~ 1MHz 以下。 我建议电容电抗小于1或2欧姆。

    73、
    Timothy