This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:lmk04828b sysref LMK04821

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785380/lmk04821-lmk04828b-sysref-lmk04821

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

我们设计了基于 K2L EVM 的 LTE eNodeB、目前正在进行相同的测试。

使用 LMK04828时、会出现 Defamer 状态错误。 因此、当我们检查时钟时、我们观察到了120kHz 的 sysref。 因此、我们更改了 LMK04821、现在 sysref 为120kHz。 但问题是我们遇到了 TX 和 RX PLL 锁定错误。 这意味着我们在测试中已经后退了。 之前、我们锁定了 TX 和 RX PLL、只获得欺骗错误。

请告诉我们、我们将时钟 IC 从 LMK04828更改为 LMK04821后、需要了解哪些变化。 我们对这个问题感到震惊,无法继续下去。 请提供建议。

谢谢、此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumathi、

    恐怕我没有足够的信息来帮助您。 根据我的理解、您在 LMK04828和 LMK04821上测量了120kHz SYSREF 频率。 您是如何测量该频率的?

    LMK04828是否显示所用 PLL 的 PLL 锁定? 我不确定器件的配置... 双环路、单环路等 您可以共享编程吗?
    LMK04821是否显示所用 PLL 的 PLL 锁定? 我不确定器件的配置... 双环路、单环路等 您可以共享编程吗?
    TX 和 RX PLL 锁定错误是指某些其他系统元件还是 LMK0482x?

    您能否分享系统的方框图并进行更多解释?
    您是否关注 LMK 的性能?
    LMK0482x 还生成哪些其他频率?

    73、
    Timothy