This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785473/lmx2595

器件型号:LMX2595

  1. 如果我在一个 PCB 上有2个具有不同输出频率的 PLL、我需要2个单独的 SPI 还是一个 SPI 就足够了?
  2. 如何分配 SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stephanie、

    您可以共享 SPI 总线的时钟和数据线路,但您需要为每个总线提供一个 CS*。 这意味着您只能使用4个引脚、而不能使用来自主机的6个引脚。

    73、
    Timothy