This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:器件之间是否存在内部相位差规格?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782933/lmk04826-is-there-a-spec-for-the-internal-phase-difference-between-parts

器件型号:LMK04826

你好

我有一个特定的板、显示 R 分频器和 N 分频器之后的相位差大于 PLL1的其他卡。  我们使用状态引脚和示波器来查看分频器后面的信号是什么样子的。  这意味着我们必须增大窗口大小才能看到锁定 LED 亮起。  这不会产生太大的影响,因为对所有卡来说都应该是一样的。

我已经更换了环路滤波器中的每个组件、没有任何变化。  由于环路在 LMK0426内部、这是否正常、有时部件之间存在相位差? 我们的其他卡将显示信号在4nsec 内对齐、但在该卡上其值大约为9ns。  

请提供帮助。  我在数据表中找不到任何提到批次之间器件差异的内容。  我想替换 LMK0426、看看它是否发生变化。

谢谢

Layne

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Layne、

    问题在于 VCXO 的泄漏。 我希望、如果您将相关电路板的 VCXO 换成另一电路板、则相位差将随 VCXO 而变化。

    您可以通过在 PLL1上设计具有高电荷泵电流的 PLL1来减轻 VCXO 泄漏的影响。 这将增加电容器、但泄漏电流与电荷泵电流之比将减小。 提高 PLL1相位检测器频率也有助于缓解此问题。 最后、使用运算放大器缓冲 VCXO 输入可缓解此问题。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    哦、是的、昨天我也换了一个全新的 ocxo、没有改变。  但是、正如您所建议的、我可能必须尝试使用其中一个工作板中的一个、以查看是否有任何变化。  但是如果不这样做、我就不知道下一步要做什么、除了改变 LMK。

    现在、我们将电荷泵电流使用1550uA、因此我们不能再增大。  我们也使用最高的 PFD 频率。   

    谢谢  

    Layne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否告知您的相位检测器频率对于 PLL1是多少?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK04826B-PLL1-LOCKING-PROBLEM.pdfHi、Timothy、

    我们的 PD 频率为1.536MHz。

    我们发现了一个非常奇怪的问题。

    假设我有一个生成基准时钟的主卡和一个接收基准时钟的从卡。 主卡的参考时钟馈入从卡的 LMK PLL1的 CLKIN0差分引脚。

    当 PLL1锁定时、我们将监控振荡器示波器上的从卡 PLL1 R 和 N 分频器输出。 通过保持相同的从卡、但交换不同的主卡、我们可以在从卡 PLL1上获得 R 分频器和 N 分频器输出之间的不同关系、该分频器将在本次 POST 期间连接。

    这是非常异常的、因为锁相环的整个目的是使 R 分频器和 N 分频器的相位关系保持恒定。

    我知道、如果 PLL1上有一个泄漏环路滤波电容器或 VCO 泄漏、相位可能不会在 R 和 N 分频器输出之间完全对齐、但如果我将从卡保持在相同的。Ω、相位偏移应该恒定

    顺便说一下、我们将馈入98.304Mhz 的参考时钟、它是脉宽调制的参考时钟。 该模式为三个高电平、一个低电平、然后是一个高电平、三个低电平、但上升沿速率恒定为98.304Mhz。 R 和 N 分频器均为64、对应于1.536MHz 的 PD 频率。  

    随附的 pdf 文件中提供了我们实验的图片。

    非常感谢您的帮助、我们在这方面已经停留了几天、没有任何想法可以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在其他线程中响应
    e2e.ti.com/.../2904535

    73、
    Timothy