This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 缓冲器

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/784454/lvds-buffer

主题中讨论的其他器件:DS90LV001DS90LV804

您好!

我正在设计一个具有两个模块和一条1Gbps LVDS 总线的系统。

我需要放置 LVDS 缓冲器/中继器、当它们的输入在通电之前被驱动时、它们不会损坏。

如果它们具有使能输入并以1.8V 或2.5V 的电压供电、则最好。

请建议器件。

此外、在同一模块之间、我需要放置1.8V 至2.5V 的单端双向转换器、当输入在通电之前被驱动时、这些转换器不会损坏。

有什么器件吗?

非常感谢。

此致、

Mircea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mircea、

    我正在我们的 LVDS 团队中寻求帮助、他们可以帮助您处理此请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mircea、

    关于 LVDS 缓冲器、DS90LV001 (单通道)和 DS90LV804 (四通道)缓冲器可以处理未通电时被驱动的输入、并且它们具有使能功能。 但是、它们是3.3V 器件、支持高达800Mbps 的速率。 这是否足够了?

    关于译员、请单独发布一个问题、以便将问题发送给支持这些设备的合适人员

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    感谢您的建议、这很有帮助。

    请告诉我数据表中的位置或所述的应用手册中的内容、这些缓冲器支持在上电之前被驱动。

    此致、

    Mircea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mircea、

    请查看输入电流(I_IN)规格、该规格在 Vcc=3.6和 Vcc=0时指定为非常低。

    此致、
    相位