This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2932A:PLL 器件而非 TLC2932A (NRND)

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2932A, CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/784752/tlc2932a-pll-device-instead-of-tlc2932a-nrnd

器件型号:TLC2932A
主题中讨论的其他器件: CDCM7005

我正在寻找符合以下规格的 PLL 器件、因为匹配的 TLC2932A 是 NRND。

是否有推荐器件而非 TLC2932A?

------------------------------------

・μ V 输出:12.2727MHz (或24.5454MHz)

・μ V 输入基准频率:15.75kHz (分频:1/780)

μ・分频器是外部的

・非 VCO 输出正常、外部 VCXO 正常(预充电/相位比较器输出)

------------------------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    对于 LMX 器件、这些频率太低。 如果我错了、我会让 Dean 纠正我的问题。

    不过、我认为 CDCM7005时钟器件可能能够接受低频、与外部 VCXO 配合使用、并能够生成时钟输出。

    我对您的输出频率12.272727有点困惑... 频率、它与15.75kHz 之间的关系、您可以对1/780分频进行评论。 它们不应该具有整数关系吗? 例如15.75kHz/R * N = VCXO 频率=输出频率?

    73、
    Timothy