This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:为什么使用18 Ω 电阻器将 VCO 连接到 VCO/DIV?

Guru**** 2592310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/784433/lmx2491-why-connect-vco-to-vco-div-with-18ohm-resistor

器件型号:LMX2491

您好!

我有一位客户正在使用传感器、希望将此 PLL 用于24GHz 射频频率。

问题:

在原理图中、建议通过一个18Ω Ω 电阻器将 VCO 连接到 VCO/DIV。 您能解释一下它的用途是什么吗? VCO/DIV 引脚将传输高频信号(在本例中为1.5GHz)、CPout 将输出控制 VCO 的低频信号。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    U2的引脚19和 U1的引脚5之间的连接(我参考中的原理图  )是两个串联的电阻垫(如下所示)。

    如果 RL 为开路、则 V1中的等效阻抗为86、如果 RL 为短、则 V1处的等效阻抗为32。 因此、无论负载阻抗是多少、此电阻垫都能提供一些匹配。 其中两个级联后、范围进一步缩小到47 ~ 59。 RL = 50Ohm 时、一个电阻垫的损耗为6dB。 它可能会随负载阻抗而变化。  

    之所以这样做、是因为 U1引脚5的输入阻抗很难表征、并且可能会随温度的变化而变化。 这种方法提供了一些可靠的匹配、但并非完美匹配。 先决条件是您有足够的功率来进行烧写。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供的信息! 这很有帮助。

    最后一个问题

    您能否澄清 一下我应该在哪里连接18Ω Ω 电阻器、VCO (24GHz)的50Ω Ω 射频输出或连接到 CPout 的 VCO 的 Vtune 输入? 图中对此不清楚。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我假设您在这里讨论的是18欧姆:

    因此、它应该被连接至 VCO 输出。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    屏幕截图来自我在上一篇文章中附加的用户指南。

    此致、
    Hao