This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:输出问题

Guru**** 2591720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782503/lmx2492evm-output-question

器件型号:LMX2492EVM

您好、专家、

我使用了 LMX2492EVM 并按照 EVM 用户指南步骤操作。 (2.6、2.7、3.1.1、3.1.2)、但我无法获取输出信号。 出什么问题了吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    首先要检查的是电流消耗。 根据用户指南第2.2节、电路板的电流消耗应约为240mA。 您可以看到电路板在配置后是否消耗类似的电流量。

    您可以使用寄存器控制为器件加电和断电、并查看电流是否发生变化。 这可以告诉您电路板是否正在与之通信。 要为器件加电/断电、请转至"Ticspro"->"User controls"(用户控件)(左侧窗格)->断电(在"general section"下)。

    请提供更多详细信息、因为没有足够的信息可供继续。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    感谢您的大力支持。 当加载默认设置时、我似乎将5V 输入电流从0.18A 更改为0.24A。 如果我更改断电命令、电流将降至0.18A。 控制应该不是问题。 有没有我没有注意到的东西吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您是否已尝试过 EVM 用户指南第7节中的故障排除指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neol、
    是的、我已经阅读了疑难解答。
    我使用了1GHz 示波器、它可以测量 OSCin 波形。 它可以测量射频输出/2 SMA 连接器吗?
    我还尝试将输出设置为500MHz、但没有得到波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    请检查一些事项。

    1)您已连接有效的100MHz 输入基准(用户指南图1-1)。 如果您尚未修改电路板、请忽略此步骤。
    2) 2)您已安装最新的 Ticspro
    3)转到"Ticspro ->默认配置(在工具栏中)->加载"OCSin = 100MHz、RFout = 1.8GHz"设置。
    4) 4)切换"FCAL_EN"的复选框
    5) 5)如果需要、按 Ctrl + L 加载所有寄存器。
    6) 6)检查电路板上的绿色指示灯是否亮起。

    请告诉我绿色 LED 是否未亮起。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    默认 TICS Pro 设置已将 VCO 配置为9.6GHz。 因此、RFout/2输出将是4.8GHz。 您应该使用频谱分析仪来测量该信号。 我非常确信1GHz 示波器无法看到4.8GHz 信号。
    BTW、板载 LED 的质量不是很好。 您最好使用示波器测量锁定状态。