This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLOCKDESIGNOL:时钟设计工具

Guru**** 2881440 points

Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/784391/clockdesigntool-clock-design-tool

器件型号:CLOCKDESIGNOL
主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SW

 使用  窗口10时、时钟设计工具崩溃。

我从网站下载了几次、但问题仍然存在。 这就是我得到的。:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    感谢您的报告。 我从未在 Windows 10上尝试过此工具。
    对于环路滤波器仿真、请尝试使用 PLLATINUMSIM-SW。

    如果 PLLATINUMSIM-SW 缺少所需的内容、请告知您。

    73、
    Timothy