This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:如何使用适用于 CDCI6214的 Tics pro 软件生成 EEPROM 映像文件(.HXT)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/783776/cdci6214-how-to-generate-eeprom-image-file-hxt-with-tics-pro-software-for-the-cdci6214

器件型号:CDCI6214

您好!

我想用 TICS pro 生成 EEPROM 映像文件、该文件可用于 CDCI6214的 EEPROM 的直接编程(数据表中的 EEPROM 直接访问流程)。  

我在 TICS PRO 软件中找不到此选项。

此致、

Guido Peulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guido、

    您有 EVM 吗? 如果您对两个页面执行寄存器提交、然后对 EEPROM 执行回读、您将拥有该文件。

    此时、CDCI6214软件无法在未连接到电路板的情况下生成 EEPROM 映像文件。 但是、我们将更新/简化 CDCI6214 TICS Pro 配置文件、并将包括此功能。 如果您没有 EVM、您在寻找此功能的时间轴是什么?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回答。

    我们没有 EVM、但我们可以使用 CDCI6214执行您在目标板上介绍的过程。

    但是、如果 TICS Pro 软件具有从两个设置文件中编写 EEPROM 映像的功能、这会很好、因为在设置中只进行了一些小的更改、这一过程很耗时、 如果我们想在工厂中推出 EEPROM 设置文件、

    此致、

    Guido Peulen