This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:接地焊盘对性能的影响?

Guru**** 2594950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/783972/lmx2531-ground-pad-impact-on-performance

器件型号:LMX2531

我有一位客户购买了 LMX2531LQ1570E 评估板。  不过、他们现在计划改用 LMX2531LQ1515E 频率范围。

这两个封装选项上的 GND 焊盘是不同的-具体而言、是 DAP 引脚。

  在给定不同的 GND 焊盘的情况下、是否可以将 LMX2531LQ1515E 的样片安装到 LMX2531LQ1570E?  是否存在任何潜在的性能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、

    这就是我们在 EVM 板上所做的工作、它起作用了。 请注意、当数据表显示 NC 时、我们意味着不连接、也不接地!

    性能存在差异、因为这些器件频率不同、但这与封装底部的 GND DAP 无关。 这是针对不同频率的设计。

    此致、
    Dean