This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:引线成形规范

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/781178/cdcm7005-sp-lead-forming-specifications

器件型号:CDCM7005-SP

您好!

您能否为使用上述器件提供铅成形?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 Fancort 来调整和构建我们安装到 EVM 上的器件。 其网站的链接如下所示。 该封装仅供参考。 该封装与为此 EVM 生成的修整/封装规范相关、可能适合或不适合客户的最终用途。 客户通常会有自己的修整/外形要求、以满足组装和电路板级可靠性目标。

    fancort.com/Standard-SMT-Footprints.aspx
    德州仪器(TI) 52个销售线索P/N 4208539

    谢谢、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    然而、在更高级的封装中尺寸为"M"、显示芯片尺寸为0.758"。

    这与数据表不同、数据表仅显示0.542~0.558"。

    e2e.ti.com/.../Quad_5F00_Pack_5F00_Spec_5F00_Sheet_5F00_4208539.pdf

    2.可以有 IC 厚度吗? 似乎芯片的机械数据中缺少它。

     谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Fancort 似乎没有发布我在此处所附的更新版本、显示了正确的尺寸。  此外、数据表末尾提供了更多有关您提供的图形正下方尺寸"C"的详细信息(见下文)。

    如果这为您的问题提供了答案、请选中相应的框。

    谢谢

    Christian

    e2e.ti.com/.../CDCM7005_2D00_SP_5F00_trim_5F00_form_5F00_spec.pdf