This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:后置 R 分频器频率

Guru**** 2591090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/783877/lmx2594-post-r-divider-frequency

器件型号:LMX2594

大家好、团队、

后置 R 分频器的频率限制能否增加到250MHz 以上? 我想使用500MHz、因为这个分频器看起来比前置 R 分频器好得多?

最小 N 值是否可以增加、以便我们可以将250MHz 用作低于9GHz 的 PD? 使用 FRAC 订单3?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    如果您使用乘法器、则最大乘法器输出存在硬性限制、如数据表特性表中所示、该值为250MHz。 如果您直接进行500MHz 测试、则可能工作正常、但这超出了我们的测试范围、并且不能保证其有效性。

    N 分频器的限值类似。 28是最低限制、如果超出此数字、则 Ticspro 中的文本框将变为红色。 当 FRAC Order (FRAC 顺序)设置为3时、当 N divider (N 分频器)设置为高于28和低于36时、器件可能工作、但我们不对此进行描述或筛选。

    此致、
    Hao